This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:USB2ANY I2C 操作

Guru**** 2930510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CDCE6214, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309039/cdce6214-usb2any-i2c-operation

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 BQ25180

大家好、

我的一位客户在使用我们的 USB2ANY 接口适配器时遇到了以下问题。 请注意列出的其他 PN、如果它们与诊断此问题相关

"我们一直在使用 USB2ANY 接口适配器为 BQ25180YBGR 和 BQ27Z746YAHR 开发应用、我们的一款产品已开始使用、并计划再用于三款产品。

在评估 CDCE6214RGET 时钟发生器的过程中(对于低成本 TDR、我们已经提到过)、尝试使用 USB2ANY 的 I2C 接口时、它会停止工作。 有办法解决问题、如果没有、您能否为我们提供更换?"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    您能帮助详细说明"停止工作"到底是什么吗?

    我假设它无法与 CDCE6214通信任何命令、但它仍然能够扫描 I2C 总线并查找器件吗?

    此问题发生之前、USB2ANY 与此适配器的通信是否正常工作? 或者它从不起作用吗?

    此问题是否仅在单个 CDCE6214器件上出现? 换用适配器是否可以解决此问题?

    谢谢!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    下方回复

    "USB2ANY 可以通过 USB 与我们的计算机通信、可在降级固件后在 USB2ANYexplorer 中进行配置、并可在用于配置我们特定 CDCE6214的 TICS PRO 软件中将固件升级到2.9.1。  

    我们面临的问题是 I2C 线路没有切换。 评估 USB2ANY 原理图显示这些引脚直接连接到内部 MSP430处理器。  

    在 TICS PRO 中、扫描 I2C 总线和设置 I2C 地址都不起作用。 TICS PRO 无法在给定正确的器件地址的情况下成功找到我们的器件。

    我们在使用 BQ25180充电器 EVM 时发生了非通信 I2C 线路问题、并一直持续致力于 CDCE6214的开发。  

    我们未使用 CDCE6214 EVM、IC 已嵌入到我们的板上且具有外露 I2C 端口。  

    显而易见、USB2ANY 器件就是 Daniel 所说的适配器。 没有第二个 USB2ANY 器件可供换出。 我们目前尝试在多个产品上使用 USB2ANY、但没有成功。 我在我们的两个装有 CDCE6214的板上都尝试过它、但它们都无法正常工作。"

    谢谢!

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    我懂了。 我们可以发送替换请求。 请通过电子邮件将地址和收件人姓名发送给我、电子邮件地址为 c-kobierowski@ti.com 

    谢谢!

    CRIS