This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:LMK00105推荐的晶体?

Guru**** 2905180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK6C, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1306665/lmk00105-lmk00105-recommended-crystal

器件型号:LMK00105
主题中讨论的其他器件: LMK6CCDCM6208

您好!

我必须更新电路板、有些部件已停产。 我不是电路板的设计人员、这就是我检查每个 IC 和无源组件的原因。

电路板上是一个带有 XRCGB25M000F0L00R0晶体的 LMK00105。 我查看 lmk 数据表、在我看来不建议使用晶体。

我是对的? 是否有人推荐我使用的器件?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正确、如果在 CLKIN 输入端使用振荡器而不是使用晶体和 OSCin、器件很可能具有更好的性能。 LMK00105输出是否有任何相位噪声或抖动要求?  

    我们有一个名为 LMK6C 的 LVCMOS 振荡器、该振荡器具有一个25 MHz 型号、  按照 LMK00105数据表中的图6中的配置来使用将非常简单。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我的问题不够精确。 我再次查看数据表。 我认为建议使用晶体规格、但它只是一个示例。

    lmk 用于周期锥5 HPS 时钟和 CDCM6208主基准时钟。

    我认为我必须更深入地查看数据表、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队的大部分成员到1月1日都不在办公室。 请预计在1月2日前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉混淆、在该情况下为第8.2.2节。 和数据表的表5可用作为 OSCin/OSCout 引脚选择晶体和端接网络的参考。 通常最重要的事情是确保负载电容器(如图19中所示的 C1和 C2)与您的晶体规格正确匹配、否则振荡器电路可能无法正确启动。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我从 XRCGB25M000F0L00R0检查负载电容、它为6pf。 但在原理图中、电容器为20pF。 我认为这要大得多、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不过、对于该晶体而言、负载可能太大。 从 LMK00105数据表的等式3中、 C1 =(CL - CIN - CSTRAY)* 2、其中 CIN 为1 pF、CSTRAY 可以为1-3 pF 左右、具体取决于您的 PCB 走线。 基于此、原理图中的 C1和 C100应约为4-8 pF。  

    此致、  

    康纳