This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:从 VBACK 到 VCC 的漏电流

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309194/bq32000-leakage-current-from-vback-to-vcc

器件型号:BQ32000

专家、您好!

我们可以知道、是否有泄漏电流流经从 Vback 到 VCC 的所有开关? 客户希望节省 VBACK 的功耗、不希望漏电。  

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    由备用电源供电时、总电流消耗典型值约为1.2uA。 请注意、当 Vcc 丢失时、TCFE 和 TCH2会自动置为0、这会断开开关并有助于最大限度减小 泄漏电流(请参阅图17和18中的"循环"行)

    请告诉我这是否解答了您的问题。  

    此致、  

    康纳