This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:是否可以在整数模式下对相位进行编程?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1308824/lmx2582-is-phase-programmable-in-integer-mode

器件型号:LMX2582

大家好、

我对 LMX2582有疑问、是否可以在整数模式下进行相位编程? 例如40MHz 输入、且输出具有相同的频率、但相位发生了偏移? 那么输入和输出之间有什么关系呢? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shengyue、  
    相位调整只能在小数模式中使用。  

    也可以具有分数模式的40 MHz 输入和40 MHz 输出:  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    另外两个问题、

    1.分子被写为0时,这是整数除法吗? 例如, 48+0/1000和47+1000/1000之间有何区别?

    2.相位可以 前后移动吗? 或仅一个方向、通过重置 MASH_SEED 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shengyue、  
    如果 N = 48 不含小数部分;  您在不使用 Σ-Δ 调制器的整数模式下操作。  

    47 + 1k/1k 将使用 Σ-Δ 调制器、因为它用于小数 N 分频器值

    正确、相位 调整只能在一个方向上进行。  

    此致、  

    维森特