This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:如果时钟输入来自缓冲器、则不能调整频率

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1307768/cdce925-can-not-adjust-frequency-if-clock-input-is-from-buffer

器件型号:CDCE925

您好

  当使用时钟缓冲器提供外部时钟时、频率无法调整;当直接将晶体用作外部时钟源时、可以调整它。

e2e.ti.com/.../REN_5F00_8L30110_5F00_DST_5F00_20180411.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试在 VCXO 模式、XTAL 模式或 LVCMOS 时钟模式下使用该部件作为输入缓冲器? 如果处于 VCXO 模式、如果没有 XTAL 输入、这将不起作用。

    您能否提供这两种情况所使用的配置?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

       当输入是 LVCMOS 模式中的时钟缓冲器时、它们无法调整输出频率。  是不是有任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../925.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     8L30110时钟缓冲器是否存在所需的串联输出电阻器?
    时钟存在且寄存器更改不会改变输出频率吗? 如果它们进行写回操作、那么寄存器是否与写入的值相同(换言之、器件是否识别 I2C 写入)?
    当 Pdiv1设置为1时、Y1的直通路径是否能够输出24 MHz LVCMOS 时钟?

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      输入是 LVCMOS 信号、它可以通过 VCXO 进行调节。 客户的问题是、如果输入来自时钟缓冲器 LVCMOS 信号、则他们无法使用 VCXO 调节输出频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无法在 LVCMOS 输入端使用 VCXO、您有没有解决问题的解决方案?

    问题如下,

    输入24MHz 时钟也是 MCU 时钟输入、因此 VCXO 无需影响 MCU 时钟。 MCU 需要先为 CDCE I2C 集通时钟、因此 MCU 不能将 CDCE925输出用于时钟输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 LVCMOS 时钟输入、则 VCXO 输入调整无效。 VCXO 的工作方式是调整外部 XTAL 上的内部容性负载以调整 XTAL。 如果没有 XTAL、则不会发生调优。  只有通过调整 PLL 和分频器设置、才能使用 LVCMOS 时钟修改输出频率。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     如果客户需要 XTAL 到 VCXO 并且 MCU 时钟不受影响、您有什么建议吗?

    输入24MHz 时钟也是 MCU 时钟输入、因此 VCXO 无需影响 MCU 时钟。 MCU 需要先为 CDCE I2C 集通时钟、因此 MCU 不能将 CDCE925输出用于时钟输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 VCXO 模式、则更改 XTAL 频率将影响器件输出的所有时钟、包括用于 MCU 的时钟。

     MCU 需要一个专用振荡器、例如 LKM6C、而 CDCE925将生成其余的时钟。

    谢谢。

    卡德姆