This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:温度传感器间歇读取问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1308381/lmx2820-temperature-sensor-intermittent-reading-issue

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: TMS320F2808

您好!

我已从多个 LMX2820器件读回温度并绘制了它们的历史记录、但我注意到、有时从 R76读回的温度值会降至与-375°C 附近对应的值(rb_TEMP_SENS = 0x2F)。  大多数时候、读取的值是现实的-在40°C & 80°C 之间(0x217至0x246)。 这是一个已知问题吗、或者在解码该值时是否遗漏了某个步骤或出错了?

当读取 LMX28280温度值时、我要执行以下步骤

  1. 为 LMX2820上电
  2. 从寄存器映射中按降序写入初始寄存器值(先写入 R123)
  3. 将值0x2138写入寄存器 R19
  4. 每隔2s 从寄存器 R76中读取值
  5. 使用公式将寄存器值转换为°C:T =(0.85 * R76)- 415

可能有用的其他信息

  • 以1Mbps 波特率使用 SPI 通信、三个 LMX2820并行-在时钟下降沿读取
    • 在该范围上验证了 R76的值确实会降至0x2F 左右、因此它不会看起来是 SPI 读取问题
  • LMX2820处于断电状态时似乎发生的更频繁、但这是传闻。 我还没有找到能够可靠地导致该奇读数的条件
  • 我已使用大约12个 LMX2820进行了测试、报告的温度在99%的时间内处于预期范围内。
  • 有时表现为单个错误测量、有时它会在几个测量周期(根据我的观察结果多达10s)内以低测量值锁存

任何帮助都会很感激!

谢谢、

菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    这是我们第一次听说温度回读问题、不存在任何问题。 如果您找到了可以轻松重现问题的测试条件、我们将尝试一下。  

    BTW、我们建议在时钟上升沿回读、这应该返回稳健的回读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复! 我认为最可能的情况是我在过于接近位转换的情况下进行采样、每次在 转换之后进行采样、我得到一个翻转。

    我忘记说的一点是、我使用 TMS320F2808微处理器通过 SPI 与 LMX2820通信。 F2808设置 SPI 接口、并允许基于具有延迟/无延迟的上升/下降沿的时钟方案。 如果我使用上升沿无延迟时钟方案、我将无法从合成器获得响应、该方案应该是正确的选择。 但是、具有延迟的上升沿和下降沿都可以正常工作(尽管存在此可靠性问题)。 延迟为半个时钟、上升沿带有  

    我认为这可能不是 LMX2820本身的问题、而是 LMX2820和 F2808之间的时序问题。 我仍在调查、如果有其他任何东西发生变化、我将把它添加到

    谢谢、

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    好的、如果您有任何应用问题、请随时发布。