This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:13GHz 及更高频率下的输出功率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1306669/lmx2594evm-output-power-at-13ghz-and-higher-freq

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我目前正在测试2594EVM、我发现在较高频率下输出功率远低于数据表中提到的功率。 > 13GHz 时、结果如下:

I 的@频率降低~1.5dB、~13GHz 的频率降低@2.5dB、 14GHz 和15GHz 的频率。

我将电路板直接(无电缆、仅一次转换)连接到频谱分析仪(R&S FSEK 40GHz)、除电路板传输损耗外、所有损耗均去嵌入(假设损耗不大...)。

我还用功率计(E4418B)测试了它,但结果相同。

请注意、结果是在启用 VCO_DACISET_FORCE VCO_DACISET=0后获得的、如果没有该设置、我可以获得更低的功耗(小于我的实际值~-2dB……)。

我还查看了您从其他论坛获得的一个关于输出功率的文档(但是下面还有一个 EVM 板)、但是电路板损耗估计约为0.2dB、这个很小。  

您能帮助/提供一些相关建议吗?

感谢大家取得进步、

Br、

XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XL、

    我不认为要考虑全部损耗。  上拉电阻器的放置绝对关键并且必须靠近引脚。  但 EVM 支持差动输出和多种配置、因此这种上拉电阻距离更远、从而降低输出功率。  特殊电路板的测量应是值得信任的测量。

    此外、SMA 连接器和元件也会影响输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!  

    感谢你的帮助。

    我认为上拉放置不是此 EVM 板(LMX2594EVM)上的问题、因为上拉电阻器位于输出引脚处、只是传输线路更长...  测量时考虑了 SMA 连接器的损耗。  

    有什么建议吗? 这个问题 对我们来说非常重要、因为我们需要 LMX2594来驱动具有足够功率的射频混频器。  

    XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    组件变化和制造可能会影响输出功率、尤其是在这些频率下。 从图中可以看出、射频布线上好像有很多焊料、这会改变布线阻抗、从而改变射频输出功率。

    如果您无法利用50Ω 上拉电阻获得输出功率、请考虑使用电感器上拉电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 关于电感器上拉问题,您能否确认该曲线(图18,LMX2594数据表)是仅使用一个电感器或几个电感器获得的,电感器的值是多少? 我怀疑是否只有一个电感器可以在整个频率范围内工作。

    感谢大家取得进步、

    XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XL、

    这是通过一个电感器获得的。  它是专用电路板上的单端输出。    关键是使其看起来像高阻抗、不匹配(即50j 欧姆<>50欧姆)。  使用电感器的目的是引线足够短、以便匹配不是很关键、或者您使用电阻焊盘跟随它(因为您始终不能信任输出为50欧姆)。   

    此致、
    迪安