This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带有 IC 555的非稳态振荡器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309555/astable-vibrator-with-ic-555

您好!

我有2个问题、需要帮助。

 如果比较器的传播延迟为10ns、则找出振荡频率受到的影响。

2-如果比较器的输入失调电压为2mV (但延迟为零),振荡频率会受到怎样的影响?

此致、

基万

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keivan:

    通常、E2E 论坛用于帮助 TI 客户使用 TI 产品进行设计。 您帖子中的电路与常见的555计时器类似、后者是一款 TI 产品-但我想这些问题来自您的作业作业、其中555电路由您已学会使用的几种更简单的抽象组成。 我很高兴给你一些提示来指导你的想法,但没有直接的答案。 这些问题是思考实验、您需要了解如何自己思考。

    想象一下生成的 S-R 或非锁存器输入。 选择几个周期少于、接近、大于比较器传播延迟的频率、并针对一些被标记的网络位置绘制一个系统时序图。

    2-尝试将该问题分为两个方程组、每个方程用于不稳定振荡器中的状态、将 VC2节点上的电压描述为时间的函数。 然后针对没有输入失调电压的情况和具有2mV 输入失调电压的情况、求解在每个状态下花费的时间。 请记住、您可以将 R1、R2、C 和 VCC 值保留为变量、因为每个状态下时间的解可表示为与这些变量成正比。

    这也是一个很好的电路、可以简化和模拟 SPICE 程序-一旦您得出自己的答案、SPICE 程序就可以帮助直观地显示相关网络上的电压与时间的关系、以帮助确认或反驳您的解决方案。

    此致、

    D·佩恩