This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555型:占50%的工作时间

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1307888/lmc555-duty50-operation

器件型号:LMC555

LMC555の50 Δ デューティ回路構成で発振周波数を2kHz設計しましたが、評価では周波数は1.792kHz、デューティは57 V+Δ V+Δ でした。デューティが50電圧まで上がっていないからだと思いますが、なぜOUTPUT端子の電圧が11V程度までしか上がらないのでしょうか Δ V+Δ に達しないのは、OUTPUT端子のHigh電圧がV 端子に印加される電圧は12Vで、OUTPUT端子には回路図以外の負荷は接続されていません。回路図と波形を添付しておりますので、ご対応ください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 e2e 论坛上发布的内容仅适用于英文帖子。  请以英语重新发布此问题、以获得有关该主题的支持。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LMC555的50%占空比电路配置设计了2kHz 的振荡频率、但在评估中、频率为1.792kHz、占空比为57%。 我认为占空比未达到50%的原因是输出端子的高电压未上升至 V+电压、但为什么输出端子电压仅上升至11V 左右? 施加到 V+端子的电压为12V、除电路图之外无负载连接到输出端子。 我附上了电路图和波形、因此请作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、中村、  

    为了实现50%的占空比以及低于50%的占空比、应在 R7上使用二极管。 我在下面附上了解释。

    我们还建议在控制引脚上使用滤波电容器。 通常、我们建议在此引脚上使用一个0.1uF 滤波电容器。 示波器探头是否校准? 请检查示波器探头是否针对测量进行了校准。  

    有关 A 稳态设计、请参考下面的常见问题解答帖子。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/879112/faq-how-do-i-design-a-stable-timer-oscillator-circuits-using-lmc555-tlc555-lm555-na555-ne555-sa555-or-se555

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会检查您的回答方法。