This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMK00304作为 LMX2595的输入

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMX2595, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1310766/lmx2595-lmk00304-as-input-to-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMK00304、、 LMX2572

大家好、我想使用 LMK00304作为两个 LMX2595数和 LMX2572的输入缓冲器、来馈送 LVDS 差动信号、我有一些问题:

1) 1)  可为 LMX2595和 LMX2572提供的峰间最大差分输入电压电平(vOSCin)是多少?

2) 2)我使用 LVPECL 差分输入进入 LMX2595和 LMX2572是否可以?

另外、请告诉我下面的配置是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中指定了输入电压电平。

    LVPECL 电压摆幅在规格范围内、因此可与合成器进行交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LMX2494的突出显示2Vpp 是差分还是单端? 因为对于 LMX2572、其 Cleary 被称为差分缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是差分输出。