This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:时钟输出检查

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1310200/lmk05318-clock-output-check

器件型号:LMK05318

尊敬的 TI 团队:

请帮助确认一个 LMK05318是否可以满足以下所示的要求。谢谢

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    我们强烈建议客户使用 LMK05318B 、因为这是最新的器件。 LMK05318B (即使是 LMK05318、但不建议使用)可以满足这些要求。

    建议进行布线、以在相邻输出上放置相同的频率、例如将 OUT3上的100 MHz 移到 OUT6上的100 MHz。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的观看、您能否也展示 LMK05318和 LMK05318B 之间的详细区别是什么、因为我们  在 MAC 演示板上使用了 LMK05318、我需要列出区别以向我们的团队展示更改和确定性。谢谢!

    此致!

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    您可以在此处找到关键摘要:

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/920237/lmk05318b-the-difference-between-lmk05318b-and-lmk05318-without--b

    这些修复措施通过添加可编程分母、实质上允许低频输入和更高的 APLLx 分频器灵活性。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer:

    感谢您的澄清。

    此致

    丽莎