This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:级联 LMK00334

Guru**** 2502195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1311006/lmk00334-q1-cascaded-lmk00334

器件型号:LMK00334-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00334

您好!

您能否确认:

1) 1)无需担心 PCIe Gen2时钟分配需要两个或三个级联的 LMK00334;

2) 2)在两个级联 LMK00334之间、输出到输入终端应遵循 DS "图9-6. HCSL 操作、直流耦合"。

谢谢!

乔治·黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George

    1)无需担心、除了附加抖动和传播延迟。  我们还有其他用于 PCIe 分配的缓冲器、具有更多输出、这是更好的解决方案、除非您需要汽车级-Q1。

    2) 2)对于  LMK00334的级联输入、是使用数据表中显示的直流耦合。

    此致、

    将会