This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关时钟缓冲器建议的信息、包括乘法器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1310644/inquiry-about-clock-buffer-recommendation-including-multiplier

主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

我的客户正在寻找一款能够接收30.72MHz TCXO 输出并将其乘以4以输出122.88MHz (双端口)的时钟缓冲器产品。

在 TI 的时钟产品中有合适的产品、推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    可以、对于时钟信号的乘法和缓冲、最佳选择是时钟发生器。  您需要哪种输出格式? CMOS、LVPECL、HCSL、LVDS 等?

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    他们想要使用的输出格式是 LVCMOS。

    由于他们需要低成本产品、因此如果可能、他们更喜欢带有乘法器的时钟缓冲器。 如果该选项不可用、请推荐成本最低的时钟发生器。

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    由于我们没有任何具有乘法器的缓冲器、因此时钟发生器是最佳解决方案。 我推荐 CDCE6214  、因为它具有低成本和高性能。   CDCEL824 是一种较旧的时钟发生器、其具有明显更差的抖动规格、但它是适合您的用例的最便宜选项、因此我想我会包含它。  我还将请到我们的时钟发生器专家、他/她能够提供任何额外的支持。  

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将是 OOO 直到星期二1/16 ,但是的 CDCE6214可以实现您的要求。

    此致!

    CRIS