This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:Y1-Y3上无输出(保持低电平)

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309828/cdce913-no-output-stays-low-on-y1-y3

器件型号:CDCE913

大家好!

我正在尝试使用24.576MHz 晶体和 CDCE913生成48kHz、6.144MHz 和24.576MHz 时钟。 我可以通过 I2C 对器件进行编程(所有字节均确认)、晶体振荡、但所有输出(Y1、Y2、Y3)保持低电平。 我该怎么做?


原理图:

布局:

Clock Pro 配置:

文本文件:

位 => 76543210
字节00 - 00000001
字节01 - 00000000
字节02 - 00111110
字节03 - 00000000
字节04 - 00000000
字节05 - 01010000
字节06 - 01000000
字节07 - 00000000
字节08 - 00000000
字节09 - 00000000
字节10 - 00000000
字节11 - 00000000
字节12-00000000
字节13 - 00000000
字节14 - 00000000
字节15-00000000
字节16 - 00000000
字节17 - 00000000
字节18 - 00000000
字节19-00000000
字节20 - 11101111
字节21-00000000
字节22-00000100
字节23 - 00000001
字节24 - 01001110
字节25 - 00100000
字节26-10000011
字节27 - 01001100
字节28 - 01001110
字节29 - 00100000
字节30 - 10000011
字节31 - 01001100

阵列:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、

    您的配置似乎没有问题。 从 Clock Pro 屏幕截图可以看出、它连接到(本地) CDCE913。 这是 GUI 内 CDCE913而不是实际器件的仿真。 如果您刷新器件、则应选择不同的 CDCE913选项、并且"连接"圆圈应呈绿色亮起[请参见图像]。 完成此操作后、您仍然看不到任何输出吗?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我不使用 EVM、而是使用我自己的原理图和布局。 我已在帖子中包含了我正在使用的原理图和布局的屏幕截图。 因此、只有"本地"器件可用。 请问您能否看一下我正在传输的阵列的屏幕截图? 这有什么问题吗?

    祝你一切顺利。
    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、

    对不起,我一开始误解了。 您的阵列可以正确表示您的配置、我已经过测试、并能在我们的 EVM 上正常工作。 您的 SDA 和 SCL 布线是否具有1.8V 的上拉电阻器? 如果没有这些上拉电阻器、通信在实际不存在时似乎被应答。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    没问题。 是的、这里有上拉电阻器。 "我知道了。" 我每次写错后都有个秒杀。 这个数组对我很有用。 我在一次突发中写入所有值。

    祝你一切顺利。
    塞韦林