This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555QML:LM555H/883

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555QML, SE555, SE555M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1311997/lm555qml-lm555h-883

器件型号:LM555QML
主题中讨论的其他器件: SE555SE555M

对 LM555H/883进行了哪些测试/筛选/检查?  我正在考虑  用此部件替换 M38510/10901BGA、但需要确定我们是否需要分析存在差异。   当 NS/TI 停止制作 M38510/10901BGA 时,是否已发布通知,向客户推荐可以获得的产品?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    QML Q 类产品的所有处理、筛选和质量合格检验(QCI)均按照 MIL-STD-883的测试方法按照 B 级执行。 由于 LM555H/883是 Q 级器件、因此您可以参考  MIL-STD-883以了解更多信息。

    以下文档: QML Q 类陶瓷器件的测试和检查 包含 Q 类工艺流程的示例。

    我似乎无法找到有关  M38510/10901BGA 的任何信息、您是指 M38510/10901B P 答?  M38510/10901BPA 是一款 SE555M 计时器、也是 Q 类器件。 LM555QML 是 SE555的直接替代产品。

    此致、

    扎赫