This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:初始化计时器所需的最小脉冲宽度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1311413/ne555-min-pulse-width-needed-to-initialize-timer

器件型号:NE555

嘿、时钟和计时团队、

我正在一位客户的一个新项目中评估了采用单稳工作模式的 NE555计时器、我们想知道初始化计时器时需要 TRIG (引脚2)的最小脉冲宽度。 这是数据表中表征或指定的东西吗?  

在他们的应用中、脉冲宽度可短至5us、因此我们将尝试确定这是否可行。 如果不是、您是否有任何其他电路推荐?  

如果您有任何问题、请告诉我!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    根据 NE555数据表第10页、最小脉冲宽度为 10μs

    如果根据要求指定脉冲宽度为5μs、我建议使用  最小脉冲宽度为 1μs (请参阅 TLC555数据表第13页)。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息和建议 Zach!

    我一定要将此问题传递给客户、并让他们直接在此处评论、以及他们可能遇到的任何跟进问题。

    -马特·卡尔沃