大家好、我正在使用 LMX2572的 EVAL 板、但我无法理解用于计算 N 分频器和 PLL_NUM/PLL_DEN 以及配置给定项的寄存器背后的计算。 以及各自的值。
或者我可以提出这样的问题:如果我 想从芯片获取所需的频率,我必须进行哪些计算,以及在寄存器中配置哪些值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Vanshaj
所有这些值都存在数学关系。
您最好希望 N 分频器值尽可能小、并且 PFD 频率尽可能大。
VCO_freq =(N 分频器/R 分频器)* OSCin
假设您想要6GHz 的 VCO 频率、而 OSCin 频率为100 MHz
因此6GHz =(N / R)* 100MHz
N/R = 60
但请记住、在这种情况下、我们通常希望 N 尽可能小、最小值为60、R 分频器值为1。
很多时候、器件在输入路径中具有双精度输入、可以将 PFD 频率加倍(更佳)、这也会将我们的 N 分频器除以2 (我们希望的结果)。
我们还具有可用于控制 EVM 的 TICSpro GUI、在您编辑特定参数时 GUI 会更新相应的值: 
以下是包含更多信息的链接:
https://www.deanbanerjeepll.com/files/Deansbook6.pdf
https://www.ti.com/video/series/precision-labs.html (时钟和定时)
此致、
维森特