请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCDB803 我想在没有微控制器的应用中使用 CDCDB803。
将 CKPWRGN_PD#拉至 VDDR 是否足以使器件工作?
所有 OE 引脚都将接地。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果您未使用 SMBus、那么添加直接连接到 VDDR 的电阻器应该没有问题。
如果使用 SMBus、则建议在 VDDR 和 PWRGD 之间设置延迟、因为 PWRGD 信号对 SMBus 地址进行采样。 如果在 PWRGD 上升时电源不稳定且 SMBus 地址同时出现电源不稳定、SMBus 地址可能需要另一个 PWRGD 周期(0 -> 1)才能正确设置 SMBus。 您能升高 VDDR 吗?当它达到3V 时、会升高 PWRGD 吗? 这不应导致发生这种情况。
祝你好运!
安德烈亚