This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:经过 PWM 处理的输入信号

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1312628/lm567c-pwmed-input-signal

器件型号:LM567C

我正在使用 具有变化占空比(5%到80%以上)的0-5V、1000Hz 方波信号。  我只关心是否存在1000Hz 信号、而不管占空比如何。  LM567C 是否适用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    理论上、它应该可以工作。 然而、我们从未以这种方式验证过器件、我们无法保证器件能够正常工作、尤其是在5%占空比时。