This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216EVM:使用采用 GPS PPS 的 LMK5C33216 EVM 作为参考时钟

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK5C33216, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1303214/lmk5c33216evm-use-lmk5c33216-evm-with-gps-pps-as-the-reference-clock

器件型号:LMK5C33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5C33216LMK05028、LMK5C33216A

您好!  

我购买了 LMK5C33216 EVM、以使用1-PPS 输入作为参考时钟进行测试。  

 会将 PPS 连接到 IN0 (1Hz)、并且需要以下输出:

- LVDS 中的 PPS (输出0)、  

- 38.88 MHz  (OUT 1) 与输入 PPS 同步、并与  PPS out0相位对齐、

我使用 LMK05028进行了测试 、但没有成功。

1)您是否有.tcs 文件用于使用 LMK5C33216 EVM 进行测试 

2) 2)我可以使用 PPS 作为 CMOS 1V8 (0V /1V8)或   CMOS 3V3  (0V /3V3)的输入?

谢谢!

此致、

帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    我可以处理此配置、并在明天提供更新。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice、  

    你是指像上一主题中提到的那样键入38.4 MHz 吗?  https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289384/lmk05028evm-default-tcs-file/4925497?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmk05028%2520AND%2520PATRICE#4925497

    借助38.4 MHz、我们可以从 APLL3 (BAW VCO)获取1PPS 和38.4 MHz 输出。 对于38.88 MHz、我们必须从 APLL2获取源。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice、  

    以下分别为适用于 LMK5C33216和 LMK5C33216A 的两个文件:

    1. e2e.ti.com/.../lmk5c33216_5F00_IN0_3D00_1PPS_5F00_OUT_3D00_1PPS_2C00_-38.4-MHz_2C00_-38.88-MHz-config.tcs
    2. e2e.ti.com/.../lmk5c33216A_5F00_IN0_3D00_1PPS_5F00_OUT_3D00_1PPS_2C00_-38.4-MHz_2C00_-38.88-MHz-config.tcs

    如果  XO = 48 MHz、初始误差=±25ppb、-180°≤θ≤180°: 在切换 SWRST (TICSPRO 中的"软复位芯片") 38秒后、LOPL_DPLL (DPLL 锁相丢失)变为低电平。

    否则、LOPL 可能需要10分钟或更长时间才能清除。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好!

    非常感谢您的帮助。

     我 已经  使用 EVM 测试了 LMK5C33216配置文件。

    1) 1) 由于 EVM 此前已有、且 XO = 38.88 MHz、因此我修改了 XO 参数。

    2) 2)我们应该让 PPS CMOS 1V8有效、以使 REF0_VALID_STATUS 处于活动状态。  

    => LOPL PLL3在几分钟后完全清除。

    3) 3)为了获得方波信号、我绕过了 C97。 OUT0 1Hz 为0 /640mV、占空比为50%。

    有关 PPS  OUT0 1Hz 的问题:  

    -我们可以提高水平,对于 exemple 1v8?

    -我们可以改变 占空比吗?  

     4) 4) 对于 OUT1、  38.4 MHz 输出、我可以使用 sinusoïdal Ω 波而不是 CMOS 吗?  

    以下捕获波形 对应于 具有 HSDS 输出驱动器的38.4 MHz 输出  

    5) 5)我尝试在零延迟模式下进行配置、并将 PPS 连接到 IN0、但未成功。

    问题:

    您是否有  带零延迟模式的.tcs 文件,用于使用  LMK5C33216 EVM 进行测试?

    我只需要

    - OUT0:PPS CMOS,

    - OUT1 38, 4MHz 正弦波。

    -零延迟模式

    谢谢!

    此致、

    帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    1. 我们已发布 LMK5C33216A、您能否订购继续测试此器件? 这将帮助我们仅使用一个配置和 TICSPRO 配置文件。
    2. 抱歉、我忘记了您需要38.88 MHz XO 输入的1PPS + ZDM 配置。 新电路板具有48 MHz TCXO、而不是38.88 MHz。 目前、此处是 XO 输入为48 MHz 的配置。
      1. 请注意、我能够测试 LMK5C33216 A  配置、但 由于设置有限、无法测试 LMK5C33216配置。
      2. 我将介绍如何获取38.88 MHz XO 输入的配置。 与此同时、您是否能够将信号发生器路由到 XO 输入 SMA 端口? 确保通过悬空跳线关闭 TCXO 电源。
      3. e2e.ti.com/.../test_2C00_-lmk5c33216_5F00_IN0_3D00_1PPS_5F00_OUT_3D00_ZDM_2B00_1PPS_2C00_-38.4-MHz_2C00_-38.88-MHz-config.tcs
      4. e2e.ti.com/.../lmk5c33216A_5F00_IN0_3D00_1PPS_5F00_OUT_3D00_ZDM_2B00_1PPS_2C00_-38.4-MHz_2C00_-config.tcs
    3. 您能否分享卷的详细信息? 如果您不想公开分享此类详细信息、可直接向我发送消息。 我已发送 e2e 朋友申请。
    4. 您可以在此处更改 CMOS 输出电平:
    5. 占空比无法更改。
    6. 自2023年12月起、我们的网络同步器器件不支持正弦波输出。
    7. HSDS 输出需要端接、这就是波形不呈方形的原因。 请在 OUT1_N 上使用50欧姆 SMA 端接、并将示波器上的 OUT1_P 设置为50欧姆。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    "对不起,我不小心给弄丢了。"  

    我无法订购 LMK5C33216A。  我应该继续使用  LMK5C33216 (评估时间)、因为我必须很快完成评估。

    对于我们的项目、 从7月起、我们将需要20个同步器/月。

    1) 1)我尝试过零延迟模式、但没有成功(文件 lmk5c33216_IN0=1PPS_OUT=ZDM+1PPS、38.4 MHz、38.88 MHz config.TCS)。

    未通过附加的"零延迟模式"选择 REF0_REFN Valid_Status。  我已经在 38.8 MHz 中配置了文件 OCXO 部分。  始终选择 LOPL_DPLL3、LOFL_DPLL3和 HLDOVR3。

    在 38.8 MHz 处具有 OCXO 部件的非零模式版本正常:lmk5c33216_IN0=1PPS_OUT=1PPS、38.4 MHz、38.88 MHz CONFIG_OK

    您是否使用 非零模式、OCXO、38.8 MHz 对 LMK5C33216进行了测试?

    此致、

    帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    新年快乐! 我也刚刚休假回来、可以38.88 MHz 从下周开始进行 XO=XO 配置。 我目前还没有。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    谢谢、祝新年快乐。 请告诉我。

    此致、

    帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    我还在进行配置、很抱歉耽误了时间。 我将在本周向您通报最新情况。

    此致、

    珍妮弗