This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-FPGA:通过 AFE7953同步模式实现 EP

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7953, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1313990/lmx2694-ep-sync-implementation-with-afe7953-sync-mode-with-fpga

器件型号:LMX2694-LMX2694 EP
主题中讨论的其他器件:AFE7953、 LMX2594

尊敬的 TI E2E 社区:

我们 需要  通过 FPGA 使用 AFE7953同步模式并保持从 LMX2694生成的 JESD 时钟、因为 AFE 具有用于同步的差动输出且仅支持 LMX 单端您能否为转换/参考原理图设计提供支持器件才能使用它?

提前感谢、

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:  

    从 AFE7953 DS 的外观来看、同步引脚的输出格式类似典型的 LVDS。  

    可通过差分信号驱动 LMX2594同步引脚。  

    此致、  

    维森特