This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:失去锁定回读寄存器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1312646/lmk03328-loss-of-lock-readback-register

器件型号:LMK03328

我正在验证 LMK03328时钟器件的运行、它依赖于用于驱动 PLL2的辅助输入时钟。   

我想通过读取 LMK 器件上的寄存器来验证 PLL2是否已锁定(我无权访问 STATUS0/1引脚。)


读取 LIVE_INT (寄存器13)是否是获得此状态的最佳方法?  (LOL2和 LOS2位。)
当错误被置位或清除时、是否需要执行任何特殊操作来清除寄存器的状态?

如果条件未清除、则最好的方法是对器件进行复位。

谢谢

D·贝利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟生成团队在2016年1月1日星期二之前不在办公室。 请期待您的答复延迟、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug

    LOS2位可被用于分辨基准信号是否已经丢失或没有足够的电压摆幅供使用。 这里假设在器件加电时基准具有这些正确的条件。 如果器件在没有基准的情况下上电、则不会激活 LOS2位。 重新读取 LIVE_INT 将刷新状态。

    LIVE_INT 对于检测 LOS2不可靠。 STATUS0/1非常适合它。  

    当 R17[0]为1时,R16可用于 LOL 检测,只需注意这些是粘着位,并将保持为1,直到它们被手动清除,无论问题是否得到解决。

    复位器件的最佳方法是执行下电上电、但切换 RESETN_SW R12[7]是另一种复位器件的方法。

    此致!

    CRIS