This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-LVDS:EP 输入用例

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314685/cdclvp111-ep-lvds-input-use-case

器件型号:CDCLVP111-CDCLK EP
主题中讨论的其他器件: CDCLVP111

您好、团队成员:

我会快速确认。

在 EP 具有 LVDS 输入的 CDCLVP111-LVDS 使用案例中、我们无法在 CDCLVP111-LVDS EP 数据表中找到输入端接要求的描述。

另一方面、我们可以在 CDCLVP111 (空版本)数据表中找到它、如下所示。 EP 版本是否也可接受? (让我来确认一下、以防万一。)

   

此致、
泽本山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:

    您是对的! 您也可以将该电路用于 EP 版本。

    此致!

    安德烈亚