This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-LVDS:EP 输入至 CDCLVP111-LVDS EP

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314535/cdclvp111-ep-lvds-input-to-cdclvp111-ep

器件型号:CDCLVP111-CDCLK EP
主题中讨论的其他器件: CDCLVP111-SP

你好。

我想使用您的时钟驱动器 IC (CDCLVP111-CDCLK EP)。

CDCLVP111-LVDS 的输入接口电平为 EP、但我想使用 LVDS。

CDCLVP111-CDCLVP111-LED 的设计表 EP 中没有该描述。

但是、针对 宽模块的 CDCLVP111-SP 在该数据表上推荐了一个电路(后续图中介绍)。

该电路能够使用  CDCLVP111-CDCLVP? EP

否则、请向我展示推荐的电路。

此致、

岩山正宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiro、

    您是对的。 您也可以将该电路用于 EP 版本。

    此致!

    安德烈亚