This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:LMK00334:可以将未使用的电压电源轨保持未连接状态吗?

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1312712/lmk00334-lmk00334-can-i-keep-unused-voltage-supply-rails-unconnected

器件型号:LMK00334

您好!

对于 LMK00334 IC、我只想使用组 A 输出。 因此、当不使用存储体 B 和 C 时、可以不连接 VCCOB 和 VCCOC 引脚、或者是否有推荐的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天会回到你的身边。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论是否使用输出组、我们建议所有电源轨保持通电状态。 这将确保正确的内部电源功能。

    此致、

    将会