This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:lmk1d1204rgtt 热阻

Guru**** 2534120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1313193/lmk1d1204-lmk1d1204rgtt-thermal-resistance

器件型号:LMK1D1204

您好、您能否为 lmk1d1204rgtt 器件提供结至外壳热阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrison:

    R θ JA_JC、θ:56.4 °C/W

    R θ θ、底部:8.3 °C/W

    此致!

    安德烈亚