This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:EVM 查询

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM, USB2ANY, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315246/lmx2694epevm-evm-queries

器件型号:LMX2694EPEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2582

我的客户正在使用 LMX2694EPEVM。
您可以在下面回答问题吗?

1.相位噪声
计算和测量的相位噪声值(环路带宽~100kHz 到环路外)在8GHz 到14GHz (VCO 内核1到6)的 VCO 频率范围内不匹配。

VCO core1-2:计算与测量值匹配
VCO 核心3:计算与测量值不匹配(1MHz 去谐时为~10dB)
VCO core4:计算与测量值匹配
VCO 核心5〜6:计算与测量值不匹配(1MHz 去谐时为~3-5dB)

您能告诉我为什么测量值与计算结果不符?
计算出的 VCO 相位噪声值使用 PLLatinum Sim VCO 模型。
它与实际 VCO 相位噪声是否不同? 电源是否与此差异有关?

2.伪波
我的客户看到~80dBc 杂散接近载波频率+/-1.5GHz、频率间隔为几十 MHz。
是否预计此杂散会运行 EVM 上的 PLL?
是来自 EVM 还是来自客户的测量设置?

3.切换频率指令

我的客户正在考虑使用完全辅助模式进行 VCO 校准。
对于频率开关、需要发送四条命令(VCO 三个参数+频率设置)。
每条命令之间是否需要等待时间?
如果是、建议的等待时间是多少?

4.频率开关响应时间测量
使用完全辅助模式并测量频率开关时间时、以下两种方法的响应时间是否不同?

(a)同时发送命令(VCO 参数和频率设置)、并在发送命令后通过 CS 信号上升沿触发它。 (假设时钟频率40MHz)

(b)手动设置 VCO 三个参数和频率、然后在发送频率设置后通过 CS 信号上升沿触发它。

目前、它是使用 TICS Pro 通过(b)方法测量的。
但是、测量值与测量值有很大的不同(差异为~60us)。
因此他们想找出原因。

有关测量设置、请参阅下面的。
-电源:+3.3V 来自外部直流电源。
-环路滤波器使用 R 和 C ,并将常数与 PLLatinum Sim 相结合
-此 EVM 由 PC 通过 USB2ANY 进行控制

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:  
    1.他们使用的基准是什么?  

    2.您能提供他们的配置(.tcs)文件吗? 假设它们是载波附近的杂散、它们可能会遇到整数边界杂散。  

    现在很难说是来自他们的设置还是来自他们的配置。 LMX2582 DS 的第8.1.1节解释了客户如何计算最常见杂散。https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2582.pdf?ts = 1705679598108&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    客户只能在参考上看到杂散吗?  

    如果客户更换电源、他们是否仍然看到相同的杂散?  

    3.让客户参考 SPI 写入接口要求,只要满足这些要求,就不会有问题。  

    通常测量方法是测量从最后一次 clk 写入到 Vtune 电压稳定(指示锁定)(~1.2V)的时间

    如果客户可以使用可以绘制频率与时间之间关系的设备、另一种更好的方法是将 PLL 锁定到一个频率、然后对新频率进行编程并测量更改到该新频率所需的时间。  

    我不太明白你在某种程度上想说什么。  

    请注意、USB2ANY 写入速度非常慢(125kHz)、您可以使用更快的 SPI 总线速度获得快得多的锁定时间。  

    有关如何减少锁定时间的信息、请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/snaa336a/snaa336a.pdf?ts = 1705011436322&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    第3.1节还解释了 SPI 总线速度的重要性。  

    此致、  

    维森特