This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595EVM 性能问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315093/lmx2595-lmx2595evm-performance-problem

器件型号:LMX2595

您好

我们使用 LMX2595、但我们无法控制5G 的输出。 目前、我们需要它输出5G 时钟、

并且用高端示波器不能观察到,根据数据表的说明工艺操作:配置下载读, LED 指示灯不亮,请帮您确认原因,如何解决

谢谢    你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、  

    我不确定第一张和第三张图片是什么 GUI、您可以详细说明一下吗?  
    考虑到 EEPROM 的问题、我相信它们一定是一些时钟发生器。  
    然而、对于射频合成器、它未锁定。

    您是否确定可用的100 MHz OSCIN 参考成为编程和 VCO 校准? 您能否将参考连接到信号分析器、并看到正确的频率和功率级别?  

    如果加载默认配置、可以在 RFoutA 上实现7000 MHz 输出吗?  

    如果您确实设法通过默认配置实现频率、只需在 RFoutA 字段中键入5000 MHz、GUI 便会相应地调整所有其他参数。

    只需确保您正在切换"FCAL_EN"按钮启动 VCO 校准、以锁定到新的所需频率。  

    此致、  

    维森特