This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:1250MHz 的时钟输入和输出平衡-非平衡变压器电路

Guru**** 2929650 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314792/lmx1204-clock-input-and-output-balun-circuit-for-1250mhz

器件型号:LMX1204

对于具有1250MHz 信号的 LMX1204时钟输入和输出、建议的差分至单端电路是什么? 我计划使用电路公司的 TC1-1-13MX+、除非另有说明。 是否建议使用额外的终端电阻器和/或射频扼流圈?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  
    您可以驱动 LMX1204输入 SE。  

    输出也是如此、只是将未使用引脚上的负载与 连接到 Rx 的引脚上的负载匹配。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个选项、但它抵消了3dB 的功率减去了平衡-非平衡变压器损耗的插入损耗。 那么、不建议在平衡-非平衡变压器应用中使用它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    此处我们需要1:2平衡-非平衡变压器、您可以尝试 B0430J50100AHF、它已用于我们的一个 TI 参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!