This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:示例代码

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE906, CLOCKPRO, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309932/cdce906-example-code

器件型号:CDCE906
主题中讨论的其他器件: CDCE913CLOCKPRO

您好!

我们有没有 可以分享用于设置 CDCE906的演示代码或示例代码?   我想通过 I2C 总线配置它的时钟输出、但我只有连接到 MCU 的芯片、没有 CDCE906-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在阅读数据表后有些内容不明白:

    如果我提供27 MHz 输入、如何配置寄存器以使 Y0~27 MHz 而 y2~Y5 = 9 MHz?  Y0~Y5是否可以同时输出不同的值?

    2.ClockPro 软件有位查看器功能,但只有以下设备可用:CDCE913/925/937/949 如果我想配置 CDCE906 寄存器,我可以参考哪个型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 专业时钟必须用于为该器件编写配置代码: https://www.ti.com/tool/download/SCAC073

    在此软件中、可以选择 CDCE906并创建配置。

    请参阅下面的示例:

    创建配置后、可以在"File"菜单中将其导出为.txt 或.csv 文件。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到了一些问题、情况如下:

    CDCE-906 A0、A1引脚悬空、因此其地址为1101011 (R/W)、我曾尝试  向 cdce906写入一个字节、因此 CommandCode 为0x80、然后发送测试代码0b00110101、这是程序的序列图。

    我认为该计划是有效的。

    因此、我发送了   TI 专业时钟中配置的所有"数据[i]"、并尝试编写一个块来更改输出: 开始 -- 地址1101011 (0) -- Readask (阅读) -- 命令0x00 -- Readask (阅读) -- 数量27 (所有寄存器的数目)-- Readask (阅读) ——{ Data[i]--readask…… }- Readask (阅读) - 停止

    然后我测试输出引脚,没有任何变化。

    我配置的通信协议是否有任何问题?为什么输出频率仍为默认状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟生成团队在2016年1月1日星期二之前不在办公室。 请期待您的答复延迟、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的捕获、您的启动顺序似乎不正确。 如下图所示、起始条件要求将 SDA 下拉为低电平、然后将 SCL 下拉为低电平。 如果您遵循该协议、通信是否成功?  

    此致!

    CRIS