This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:关于 VCO 4

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314459/lmx2572lp-about-vco-4

器件型号:LMX2572LP

您好!

我们的客户使用 LMX2572LP 的 FSK I2S 模式进行 FM 调制、但仅当使用 VCO 内核4时、载波周围的杂散才变得更大。
所需的调制频率&缩写通过以下设置设定,FM 调制执行正确。
如果在载波频率下对 VCO 内核1、2、3、5和6应用 FM 调制、则杂散不会那么大。
为什么会出现这种现象? 如果您能告诉我解决方案、我将不胜感激。

使用 LMX2572LPEVM 和 TICS Pro

[使用内核4时的频谱波形和 TICS Pro 设置]



[使用不同内核时]

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroshi-San:

    该问题可能是 I2S 接口和 VCO 之间的串扰造成的。 请尝试 在 I2S 接口中添加一个 RC 滤波器。 如果可能、请使用1.8V 逻辑。