This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1313676/lmx2820-lmx2820

器件型号:LMX2820

我将使用静音引脚进行脉冲调制。

静音/取消静音的时间规格为200nSec。

当我将静音引脚设置为3.3V 时、信号静音时间不到200nSec、这是正常的。

但是、当将其改回"静音= 0V"时、对于高于11.2GHz 的频率、它会在200nSec 内取消静音、这是可以的。

但是、对于低于11.1GHz 的频率、达到90%的功耗大约需要3uSec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:  
    当从静音模式变为取消静音模式时、RFout = 50 MHz 的最大功率在不到10ns 内达到。  
    您是否在使用 LMX2820EVM、或者这是您自己的电路板?  
    是否在静音引脚线路上有串联电阻器?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    LMX2820在我自己的板上。

    我正在使用 Microchip PIC32微控制器对 LMX2820进行编程和控制。

    PIC32与 LMX2820的静音引脚之间没有电阻。

    为了澄清一下、对于 其取消静音时间为额定频率(小于200ns)的11.2GHz 至22GHz 频率、我不存在任何问题。

    我只有一个问题,低于11.2GHz (请找到所附照片),它需要信号约3us 达到其全功率。

    e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_UnMute.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:  
    这是绝对奇怪的、因为正如我提到过的、我在纳秒范围内实现了全功率、当然不是微秒范围。  

    浅蓝色= clkout

    深蓝色=静音(从"H"->"L"开始)

    您能否逐步提供完整的编程/测量程序?

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的支持。

    这个软件的家伙是在假期,并将返回工作在周日。

    我将与他讨论这一点、并将其发送给您。

    此致、

    多伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:  
    了解-我将等待更新。  

    此致、  

    维森特