This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:时钟输出功率级别

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314764/lmx1204-clock-out-power-level

器件型号:LMX1204

大家好、IT 团队、

我在项目中使用 LMX1204。  在浏览数据表时、我对时钟输出信号的功率等级产生了怀疑。 如图6-14:1GHz 时的 CLKOUT 波形、 其中方波用于分析、Vo (peak)为500mV、其功率输出级别称为4dBm。 但我在计算4dBm 功率级别的 Vo (peak)时、大约为354mV。 请提供7G 到8G 的时钟输出波形以及功率级别详细信息。 如果可能、还提供正弦波形的详细信息、我将帮助进行分析。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajendra、您好!  
    我不太明白您在说什么、  

    Unknown 说:
    对于4dBm 的功率级别、该值约为354mV。 [/报价]

    是否测量到354mV 振幅 Vp-p? 不过、这不等于4dBm。 在4dBm 时、我预计~1Vp-p

    在1GHz 时、我预计单端功率约为7dBm。  
      
    同样、根据上图、在 RFout = 1GHz 和 CLKOUTx_PWR = 7 (最大值)时、预计图6-14在1GHz 下。  

    请使用图6-12来估算相应 OUTx_PWR 在7GHz 至8GHz 下的射频输出功率。  

    此致、  

    维森特