This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:启用 LMX2594封装内的引脚层的原因是什么?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315520/lmx2594evm-reason-for-the-keepout-layer-within-the-footprint-of-the-lmx2594

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572

我们在上周左右才对板布局(第2版)进行了介绍、我们想知道为什么 LMX2572和 LMX2594在 IC 及其周围区域内和周围都有禁止层?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    电源层中的切口是为了避免接地过孔和电源平面之间的串扰。 我们应该做得更好、用接地层填充镂空 、 以帮助 散热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、是否可以使用接地覆铜来填充先前镂空的一部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然需要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!