This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204EVM:直流电源和电流消耗

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315479/lmx1204evm-dc-supplies-and-current-draw

器件型号:LMX1204EVM
主题中讨论的其他器件:LMX1204

EVM 为 LMX1204使用了两个1A 稳压器。 一个用于 VCC01/VCC23引脚、另一个用于 VCC_CLKIN/VCCLOGICLK 引脚。 数据表给出了全部开启时1050mA 所消耗的典型电流。

每个1安培的电源的最大预期电流消耗是多少? 是否认为一个用于数字电路、另一个用于模拟电路并需要在单独的电压轨上?

我将在一个电路板上使用两个 LMX1204芯片、使用四个1安培稳压器似乎太过火了。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我已经看到在最坏情况配置下、电流上升到1.1A。  

    使用两个 LDO 的原因是尽可能降低每个 LDO 的功率耗散。 LDO 的输出电压为2.5V、当输入电压为3.3V 且电流为500mA 时、LDO 必须消耗0.4W 的功率。  

    我们当然可以为每个 LMX1204使用2A LDO、但我们应该将输入电压降低到大约2.8V、以降低功率损耗。