This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2509:CDCVF2509和 CDCVF2509A 之间的区别是什么?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315241/cdcvf2509-what-is-difference-point-between-cdcvf2509-and-cdcvf2509a

器件型号:CDCVF2509

大家好!

我的一个客户使用 CDCVF2509A 进行其当前的大规模生产。

最近、这个 CDCVF2509A 被 EOLD。
因此它们将 用 CDCVF2509替换 CDCVF2509A 。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
 CDCVF2509和 CDCVF2509A 之间的区别是什么?
是否仅限输入信号频率范围?

问题2.
   如果它们的输入信号范围是50MHz~175MHz、它们是否能够用 CDCVF2509替换 CDCVF2509A?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    1. CDCVF2509A 在 CDCVF2509基础上有小的改进 ,比如工作频率更宽,性能略有改善,以及断电模式。  没有重大变化。

    是的、它们可以替换为 CDCVF2509、因为它具有引脚对引脚兼容性。  请仔细检查数据表中的所有运行条件、但是的、这两个条件应该兼容。   

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    将会