This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:禁用缓冲器时是否具有隔离数据(以 dB 为单位)

Guru**** 2664905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314977/lmk1c1102-do-you-have-isolation-data-in-db-when-buffer-is-disabled

器件型号:LMK1C1102

通过1G 引脚处于低电平禁用 LMC1K110x 时、从输入到输出的隔离是否有任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    我明天会回到你的身边。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    输入到输出隔离没有任何数据。  输出使能控制一个对输出进行缓冲的触发器、因此当1G 处于低电平(输出被禁用)时、输出应为"低电平"静态直流信号、最大输出为.2* VDD。  

     

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-可能我需要进行测试才能实现从输入到输出的 dB 隔离。   

    谢谢