This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:与其他 PLL (LMX2582)输出驱动 LMX2594 osc-in 时的首选连接。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2582, LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315614/lmx2594-preferred-connection-when-driving-lmx2594-osc-in-with-other-pll-lmx2582-output

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2582LM2594

我正计划使用 LMX2582驱动 LMX2594 (围绕260MHz)。 LMX2582输出和 LMX2594输入之间的首选连接是什么。  
对我来说、最理想的选择似乎不是使用平衡-非平衡变压器、而是使用差分模式。   从 OUTN 和 OUTP 到 Vcc 的 LMX2582 50 Ω 电阻->耦合电容器-> LM2594 INN 和 INP 51 Ω 到 GND。  

还有更好的解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    下面是一个连接示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记告诉我们、上拉是50Ω、中间电阻器是100Ω。