This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:VCO1似乎没有以2.5GHz 为中心

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315377/lmk05318b-vco1-does-not-appear-to-be-centered-at-2-5-ghz

器件型号:LMK05318B

我们在定制设计中使用 LMK05318B 作为频率运行模式下的时钟发生器芯片。

我们使用高精度40 MHz SiTime 振荡器作为 XO 基准(通过频谱分析仪验证频率)。

根据 TICS Pro 生成的基本配置、可以将 XO 加倍至80 MHz、然后将2500 MHz VCO 频率除以31.25、作为 PFD 的分频输入。  在这种情况下、输出频率全部比预期高~ 1500ppm (由频谱分析仪验证)。 LF1电压似乎保持在~ 0.2伏的低电平。  我正在输出 STATUS0上的 PLL1 N 分频器 divider div-2、并可以验证它是否未锁定到传入的 XO 基准。

~将分压器更改为~ 31.328我可以看到 LF1电压在1.4V 时移至 Ω 中心电压 、并可以验证 PLL1 N 分压器、div-2状态引脚已锁定到传入的 XO 基准。  这表示 VCO 频率是~ 2506.25 MHz (高2500ppm)。  查看生成的输出、它们还以~ 2500ppm 的高电平运行、从而确认先前的观察结果。

我们是否在电路板上有任何可能会导致这种行为的错误做法?

我们研究了所有电源电压等、并认为我们的器件连接方式与 EVM 上的连接方式相同。

插入寄存器写入值以供参考:

R12	0x000C1B
R15	0x000F00
R16	0x001000
R17	0x00111D
R18	0x0012FF
R21	0x001501
R22	0x001600
R23	0x001755
R24	0x001815
R25	0x001900
R26	0x001A00
R27	0x001B00
R28	0x001C01
R29	0x001D13
R30	0x001E40
R32	0x002044
R35	0x002300
R36	0x002403
R37	0x002500
R38	0x002600
R39	0x002703
R40	0x002803
R41	0x002900
R42	0x002A11
R43	0x002BC2
R44	0x002C00
R45	0x002D03
R46	0x002E11
R47	0x002F07
R48	0x003050
R49	0x00314A
R50	0x003200
R51	0x003398
R52	0x003400
R53	0x003501
R54	0x003680
R55	0x003710
R56	0x003803
R57	0x0039BB
R58	0x003A03
R59	0x003B10
R60	0x003C18
R61	0x003D90
R62	0x003E01
R63	0x003F3E
R64	0x004000
R65	0x004100
R66	0x004200
R67	0x0043F9
R68	0x004408
R69	0x004500
R70	0x004600
R71	0x004700
R73	0x004900
R74	0x004A00
R75	0x004B00
R76	0x004C00
R77	0x004D0F
R78	0x004E00
R79	0x004F01
R80	0x005000
R81	0x00510A
R82	0x005200
R83	0x00530E
R84	0x005410
R85	0x00555D
R86	0x005600
R87	0x00571E
R88	0x005884
R89	0x005982
R90	0x005A00
R91	0x005B14
R92	0x005C00
R93	0x005D0E
R94	0x005E10
R95	0x005F5D
R96	0x006000
R97	0x00611E
R98	0x006284
R99	0x006382
R100	0x006428
R101	0x006501
R102	0x006666
R103	0x00670F
R104	0x00681F
R105	0x006905
R106	0x006A00
R107	0x006B64
R108	0x006C00
R109	0x006D1F
R110	0x006E27
R111	0x006F10
R112	0x007000
R113	0x00719C
R114	0x007240
R115	0x007303
R116	0x007400
R117	0x007500
R118	0x007600
R119	0x007700
R120	0x007800
R121	0x007900
R129	0x008101
R130	0x008200
R131	0x008301
R132	0x008401
R133	0x008577
R134	0x008600
R135	0x008728
R136	0x008800
R137	0x00891F
R138	0x008A40
R139	0x008B03
R140	0x008C02
R141	0x008D00
R142	0x008E01
R143	0x008F01
R144	0x009077
R145	0x009101
R146	0x0092C7
R147	0x00930B
R148	0x-00001
R149	0x00950D
R150	0x009600
R151	0x009701
R152	0x00980D
R153	0x009929
R154	0x009A24
R180	0x00B400
R181	0x00B500
R182	0x00B600
R183	0x00B700
R184	0x00B800
R185	0x00B905
R186	0x00BA08
R187	0x00BB00
R188	0x00BC00
R189	0x00BD00
R190	0x00BE2C
R191	0x00BF00
R192	0x00C050
R193	0x00C100
R194	0x00C200
R195	0x00C300
R196	0x00C400
R197	0x00C51D
R198	0x00C600
R199	0x00C700
R200	0x00C81D
R201	0x00C900
R202	0x00CA00
R203	0x00CB00
R204	0x00CC15
R205	0x00CD00
R206	0x00CE00
R207	0x00CF15
R208	0x00D000
R209	0x00D114
R210	0x00D200
R211	0x00D316
R212	0x00D400
R213	0x00D514
R214	0x00D600
R215	0x00D716
R216	0x00D80F
R217	0x00D900
R218	0x00DA00
R219	0x00DB19
R220	0x00DC6E
R221	0x00DD00
R222	0x00DE03
R223	0x00DF0D
R224	0x00E047
R225	0x00E100
R226	0x00E200
R227	0x00E319
R228	0x00E46E
R229	0x00E500
R230	0x00E603
R231	0x00E70D
R232	0x00E847
R233	0x00E90A
R234	0x00EA0A
R235	0x00EB00
R236	0x00ECC3
R237	0x00ED50
R238	0x00EE00
R239	0x00EF00
R240	0x00F0C3
R241	0x00F150
R242	0x00F200
R243	0x00F300
R244	0x00F400
R249	0x00F912
R250	0x00FA00
R251	0x00FB13
R252	0x00FC2C
R253	0x00FD00
R254	0x00FE00
R255	0x00FF00
R256	0x010000
R257	0x010101
R258	0x010200
R259	0x010301
R260	0x010402
R261	0x010580
R262	0x010600
R263	0x010700
R264	0x010800
R265	0x010900
R266	0x010AC8
R267	0x010BA0
R268	0x010C0C
R269	0x010D0A
R270	0x010E02
R271	0x010F14
R272	0x011000
R273	0x011100
R274	0x011200
R275	0x01130E
R276	0x01140C
R277	0x01150E
R278	0x011609
R279	0x011708
R280	0x011809
R281	0x011907
R282	0x011A0D
R283	0x011B07
R284	0x011C1E
R285	0x011D1E
R286	0x011E02
R287	0x011F30
R288	0x012000
R289	0x0121EE
R290	0x012202
R291	0x0123CA
R292	0x012409
R293	0x012501
R294	0x012600
R295	0x01272C
R296	0x012808
R297	0x01290C
R298	0x012A08
R299	0x012B01
R300	0x012C00
R301	0x012D1C
R302	0x012E20
R303	0x012F01
R304	0x013001
R305	0x013100
R306	0x013200
R307	0x013300
R308	0x013410
R309	0x0135AA
R310	0x0136AA
R311	0x0137AA
R312	0x0138AA
R313	0x0139AA
R314	0x013AFF
R315	0x013BFF
R316	0x013CFF
R317	0x013DFF
R318	0x013EFF
R319	0x013F03
R320	0x014000
R321	0x01410A
R322	0x014200
R323	0x014324
R324	0x01449F
R325	0x014500
R326	0x014600
R327	0x014798
R328	0x014896
R329	0x014980
R330	0x014A00
R331	0x014B64
R332	0x014C00
R333	0x014D00
R334	0x014E61
R335	0x014FA8
R336	0x015000
R337	0x015198
R338	0x015296
R339	0x015300
R340	0x015400
R341	0x015500
R342	0x015600
R343	0x015700
R344	0x015800
R345	0x015900
R346	0x015A02
R347	0x015B00
R348	0x015C00
R349	0x015D00
R350	0x015E00
R351	0x015F00

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加附加说明。  我们的实验室中有一个 LMK05318B EVM。 我们将其修改为采用外部输入、使用40 MHz 输入和我们在定制硬件上使用的相同配置、输出处于预期频率、VCO1会成功锁定到输入时钟。  这似乎可以确认、这要么是配置顺序问题(虽然我们遵循了数据表指南、也许我们的软件在寄存器顺序方面与 TICS Pro 不同)、我们的定制硬件解决方案有一些问题、 我们收到的实际 LMK 器件存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎已经解决了这个问题。  我们的软件驱动程序使用 TICS Pro EEPROM 序列的输出、解析该序列以对 LMK 进行编程。  该文件中有一行如下所示:

    R148 0x-00001

    解析软件忽略 DASH 并将0x01写入 R148。  通过仔细检查 TICS 的"写入所有寄存器"命令与 EEPROM 序列之间的输出差异、可以发现 TICS Pro 软件没有写入该寄存器。  将我们的软件驱动程序更改为不写入 R148似乎可以解决该问题。