This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1120:组件的基板和基板根部之间存在裂缝

Guru**** 2390280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314482/lmkdb1120-the-crack-is-exist-between-substrates-and-pad-root-of-component

器件型号:LMKDB1120

Wistron 为另一台主板重新执行了3A 验证、相同位置、PLMKDB1120NPPR、

工程师将主板放入银色,然后干干主板,工程师从主板上硬拔下此设备,结果如下所示。  

infusioe2e.ti.com/.../RE_5F00_-071_5F00_01120_5F00_M001_2800_PLMKDB1120NPPR_29002D00_Dell-project-17G-3A-HPM-abnormality_2D00_-Red-ink-infiltration_2100_.msgn 似乎是在元件的基板上出现红色墨水纹、这意味着基板和元件基板根之间存在裂缝、这款器件是否正常? 请发送 TI 教授帮忙发表评论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,古

    我目前正在与我的运营团队进行核实、我会在得到答案后立即与您联系。 我将在明天提供最新情况。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,古

    如果您在 PCB 或基板上看到红色焊盘、则表示焊点 与焊盘接触不良或焊点过小(焊料不足)。 我的团队建议检查 PCB Gerber 文件和模板、以仔细检查。 请随时将它们连接到该线程、我可以将它们发送给它们。 为了检查是否有足够的焊料印刷、请检查 SPI 数据、且为了进行全面分析、3D X 射线是确定焊点是否与焊盘接触的最佳工具。

    您还可以附加一个缩放侧视图吗? 由于受影响的位置在角落、这可以让我们了解焊点的外观。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    您可能误解了我的问题。

    现在、TI 组件基板和 TI 焊球之间出现问题。 不是相对于 PCB。

    纬创工程师们发现了破裂并导致墨水 浸渍的 TI 基材。 请再次重新查看我提供的信息。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!

    相关问题:

    纬创工程师在 PCBA 上为 TI 位置提供交叉参考。 交叉部分结果如下图所示。戴尔想知道以下问题结果。

    否1: 是否为 VIPPO 设计了通孔? 您能否帮助提供此设备的物理结构以供戴尔参考。

    No 2:为什么焊盘这么 粗糙? 什么是规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Richard、似乎有些困惑。 LMKDB1120是 LGA (如 QFN)、器件上没有焊球。 通过 查看您之前发送的电子邮件、图片分析显示红色墨水输入到 PCB 基板。 无论如何,我建议我们就此发出呼吁,以便我们能够澄清某些问题,并提供所需的信息。 因为这与封装相关、所以我必须求助于相应的产品工程和封装团队。 我将回复该电子邮件、并请 Yu Chen 帮助他设置会议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    器件封装:LGA。 也许我的描述不 准确。  

    请帮助要求 Yu-Chen 在最近几天建立一个会议。 戴尔 SQE 将加入电话会议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将其移至电子邮件和会议通信。 已单独 向 Yu-Chen 发送电子邮件来安排这次会议、如果需要、将会聘请 PE 和封装工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!