This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:将2个单独的器件输出连接在一起

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315534/lmk1c1102-connecting-2-separate-device-outputs-together

器件型号:LMK1C1102

1G 输出是否启用输出缓冲器 、以允许2个不同的 LMK1C1102器件驱动相同的信号-与下面的 pic 中的情况相同?  禁用还是驱动为低电平时、它是 Hi-Z 输出?  我正在尝试在2个不同的时钟之间进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    当输出被禁用时、输出将被驱动为低电平。  这意味着、在时钟1和2相会的节点上、可能会有一个高达 0.2 x VDD 的已禁用输出产生直流电压、这可能会导致时钟信号要发送的任何位置的 LVCMOS 接收器侧出现问题。  一个更好的选择是使用带有输入多路复用器的缓冲器、如 LMK00804B

      

    此致、

    将会