This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟输出/配置问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1316163/lmk04828-clock-output-configuration-issues

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF、、、 LMK04832

您好!  

我正在配置 ADC12DJ5200RF 开发板、但在对 LMK04828B 进行编程时遇到一些困难。 我将使用 TICS Pro 为每个寄存器配置适当的值、然后将十六进制寄存器数据导出到用于对板进行编程的脚本中。  

我的问题是:

'VCO/时钟分配 VCO1的设置频率限制在 2920和3080 MHz 之间。 我受到时钟输出的限制、以便驱动外设并与外设交互、最重要的是320 MHz 关闭其中一个时钟。 我似乎 找不到将 VCO1映射到所需范围的配置、也没有为我提供在320 MHz 上清理的时钟输出。

我的问题:

这一 VCO1范围是否绝对坚固? 当您对 VCO1时钟进行编程使其超出该范围时、究竟会发生什么情况?  

我测试了一组内容、发现当我将 VCO1配置为3000 MHz 时、所有时钟输出均可干净地以预期频率进行探测。

当我使用相同的配置、只将输入时钟更改为320时、VCO1输出即为3200。 在实现此配置和探测时、我发现时钟输出频率全都不在预期范围内。


寻求一些见解并协助处理此问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    这款 VCO1系列是绝对坚固的吗? 当您将 VCO1时钟编程到此范围之外时,到底会发生什么情况?

    数据表(并由软件提供)中的 VCO 范围是指可在建议工作条件下的所有工作温度下保证 VCO 运行的范围。

    实际上、VCO 是一个 L-C 储能滤波器、具有内部可调的 C 元件。 由于工艺和温度变化、L 和 C 的确切值可能会有所不同、因此并非每个器件都具有相同的特性。 但一般而言、总 VCO 范围有一些"填充"-可能只有几十 MHz -这允许过程变化而不影响保证的范围。 对于可以在整个温度范围内对每个器件进行筛选的有限生产应用、在运行时出现超出 VCO 范围的最小偏移可能是合理的、 但遇到具有覆盖范围缺口的单元(尤其是在整个温度范围内)的可能性随着频率偏移的增加而升高、直到在某个时刻没有单元能够覆盖所需的频率。

    我想您可能找不到很多可在 VCO1上覆盖3200MHz 的 LMK04828器件。 这超过了标称频率上限之外的100MHz、可能会对 LMK04828引入一些奇怪的效果。

    我注意到 VCO0包括2560MHz、它可以产生支持8分频的320MHz。

    如果这与您的其他频率方案不兼容、并且您确实需要3200MHz、我建议将 LMK04828替换为 P2P 兼容的 LMK04832、该范围内包含3200MHz。 除了扩展频率外、LMK04832还提供许多其他优势、包括更高的输出布线灵活性、更高的 PLL2相位检测器性能以及更大的输出分频器范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好理解、非常感谢大家把它弄清楚!  
    此外、最好使用 VCO0查找可提供320的倍数。