This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820多路复用器引脚功能问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315505/lmx2820-lmx2820-muxout-pin-functionality-question

器件型号:LMX2820

大家好!

很抱歉、这是一个明显的问题、我在数据表中没有提前看到答案。

我对 LMX2820上的多路复用引脚的功能很好奇。 我知道它用于 SPI 回读、但它也可以用于锁定检测等其他功能吗? 我正在使用一个包含 LMX2820和 FPGA 的现成电路板。 遗憾的是、硬件设计人员没有将锁定检测位路由回 FPGA、只将其路由到 LED。 我想查询 PLL 编程后是否被锁定。 我相信我能够回读寄存器0x4A (通过写入0xCA0000并查看 muxout)并观察位[15:14]来确定锁定状态。 我想知道能否使该多路复用引脚直接输出锁定检测信号的副本、从而无需支持 SPI 读取。  

另外、我也对 TICS Pro 软件中的这个 rb_LD 下拉列表感到困惑。  

如果将此下拉菜单写入寄存器4A、但从寄存器映射文档(SNAU251A)寄存器4a、则为只读。 这个下拉列表的用途是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    请尝试将 R1[6]设置为1,以使 MUXOUT =锁定检测输出。 (我以前没有尝试过、可以在周一查看)

    下拉列表只是一个 GUI 问题、为了避免混淆、我们应该以更好的方式设计 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher & Noel:  
    我已确认您可以设置 R1[6]= 1,使 MUXOUT = LD 输出。  

    此致、  

    维森特  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是有效的,感谢的帮助!