This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:FSK SPI 快速模式和 I2S 模式咨询

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1316117/lmx2571-fsk-spi-fast-mode-and-i2s-mode-consulting

器件型号:LMX2571

大家好、

我的客户计划在他们的对讲机中使用 LMX2571及其 DSP 芯片。 DSP 支持 SPI 和 I2S 模式。 您能帮助解释一下这两种 FSK 模式之间的区别吗? 他们的应用有什么注意事项吗? 客户希望能提供一些建议。

I2S 和 SPI 快速模式在速度方面有何差异?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amian:  
    模式相似、只是编程格式为专用引脚上的 I2S 而不是使用 SPI。  

    第7.3.13节的项目4将提供更多详细信息:  

    两者都只有3个引脚、但 I2S 只需要16位数据、而 SPI 需要8位地址和16位数据、因此 I2S 应更快。  

    如果由于 DSP 而需要快速采样、最好使用 I2S。 事实上、通常情况下、使用 DSP 时、I2S 已成为我们从客户那里看到的首选。  

    此致、  

    维森特