This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1305102/lmx2572lp-lmx2572lp

器件型号:LMX2572LP

大家好、

客户有问题。

请您回答或评论吗?

  1. 关于数据表7.5.2、我们是否每次更改 N 分频器时都必须写入 R0寄存器、即使 R0寄存器中的 FACL_EN 设置为1?
  2. 如何使用 VCO 校准? 我们是否必须单独为"部分关闭"、"关闭"和"完全关闭"选择"辅助/无辅助"?  
  3. 当我使用 VCO Core1时、哪种类型的协助更好?
  4. 客户发现、N 分频器越大、杂散就越小。 N 分频器越大、噪声是否更好?
  5. MASH 顺序和杂散之间是否存在关系? (例如:较大的 MASH 顺序会导致较小的杂散)
  6. 关于数据表6.5 (5)"干净 OSCin 信号"、 PNPLL_ 1/f 是否包含 OSCin 的相位噪声?  
  7. 关于数据表6.5 (5)、 PLL_Flat 公式中的 N 是多少?  
  8. OSCin 压摆率越高、相位噪声越小。
    参考信号的相位噪声与 PLL 输出的相位噪声之间是否存在关系?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:
    1.是。每次更改 N 分频器值时,都需要重新校准 VCO。  

    2 & 3. VCO 校准取决于应用和所需的协助级别。  

    4.正确、较小的 N 分频器值将导致较低的相位噪声(因此杂散较小)

    5.参阅这篇关于 MASH 订单的文章: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973466/faq-rf-synthesizers-what-is-mash-order-and-how-to-determine-the-suitable-mash-order-in-rf-synthesizers

    6.不、该值严格限于 PLL 本身。  

    7.给定有关配置 N 的以下注释必须为60。  

    8.是。 如果您输入的信号在相位噪声方面非常差、您将看到输出相位噪声也会受到影响。  
    抖动清除器可以使用具有非常窄的环路 BW (通常小于10Hz)的 PLL 和非常干净的源(例如 VCXO)有效地清理"脏参考"、并输出脏参考的"干净"副本。  如果客户不太熟悉时钟/PLL、好的 方面有:  

    1. https://www.deanbanerjeepll.com/files/Deansbook6.pdf

    2. TI 高精度实验室视频(时钟与计时)  


    www.ti.com/.../precision-labs.html

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:  

    感谢您的大力支持!

    客户提出了另外两个问题、

    您能否查看 ppt 并给出评论或答案?

    非常感谢、

    转至

    e2e.ti.com/.../Furuno_5F00_LMX2572LP_5F00_20240110.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:  
    我对该演示有几个问题。  

    关于幻灯片1:  

    关于幻灯片2:  
    输入看起来是38.4 MHz、客户似乎想要输入乘法器5 -这有两个问题。  

    OSCin 对于乘法器值5来说太大。
     

    2.这不应产生96 MHz 的 VCO 频率,除非输入路径中的 R 分频器值为2。  

    3.您需要的输入和输出频率是多少?  

    关于幻灯片3:  
    FM 调制过程中不需要重新进行 VCO 校准、只有 N 值在改变。 DS 的第7.3.14和8.1.8节提供了有关 FSK 调制的更多信息。 确保按照项目符号3中针对 I2S 的说明进行操作:  

     +

    关于幻灯片5:
    我认为 FSK 调制没有成功实现。 载波频率没有使两个图像中的156.8 MHz 发生变化。  

    关于幻灯片6:

    肯定有关闭之处、VCO 内核5的最小 VCO 频率为5200 MHz

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的支持。

    关于 FM 调制、

    客户知道 core4是合适的。

    但是、在 core4时有很多杂散。

    您能告诉我如何改善这个杂散吗?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:  
    根据您的频率规划、我预计会在以下偏移处出现以下杂散:  


    这里的问题是您的 OSCin 频率。  
    例如、您可以从技术上消除分数杂散、但将分母增加到620001、或者也可以尝试各种"MASH_SEED "值。
    我已经看到、如果您能够处理这些杂散、减少电荷泵有时会减小杂散 的尺寸、但 可能不会完全消除它们、但您已经达到了可用的电荷泵电流中第二低的水平。  

    我同意、对于5017.6 MHz 的 VCO 频率、对应于 VCO core4。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    另外、在另一个线程中、报告 VCO core4的杂散较高。

    如果我们使用 SPI 快速模式、杂散似乎会得到改善。

    但是、有什么方法可以使用具有低杂散的 I2S 模式吗?

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852307/lmx2572lp-spurs-at-modulating-sampling-rate/3160228#3160228

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768852/lmx2572lp-vco4-weird-behavior/2855363#2855363

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:  
    VCO4的相位噪声性能较差、  

    我们在这方面不能做太多。 在 I2C 线路上添加一个 RC 滤波器并使用1.8V 逻辑是唯一的建议。  

    此致、  

    维森特