This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1305102/lmx2572lp-lmx2572lp

器件型号:LMX2572LP

大家好、

客户有问题。

请您回答或评论吗?

  1. 关于数据表7.5.2、我们是否每次更改 N 分频器时都必须写入 R0寄存器、即使 R0寄存器中的 FACL_EN 设置为1?
  2. 如何使用 VCO 校准? 我们是否必须单独为"部分关闭"、"关闭"和"完全关闭"选择"辅助/无辅助"?  
  3. 当我使用 VCO Core1时、哪种类型的协助更好?
  4. 客户发现、N 分频器越大、杂散就越小。 N 分频器越大、噪声是否更好?
  5. MASH 顺序和杂散之间是否存在关系? (例如:较大的 MASH 顺序会导致较小的杂散)
  6. 关于数据表6.5 (5)"干净 OSCin 信号"、 PNPLL_ 1/f 是否包含 OSCin 的相位噪声?  
  7. 关于数据表6.5 (5)、 PLL_Flat 公式中的 N 是多少?  
  8. OSCin 压摆率越高、相位噪声越小。
    参考信号的相位噪声与 PLL 输出的相位噪声之间是否存在关系?

此致、

转至