This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1316791/lmc555-lmc555

器件型号:LMC555

大家好、我正在使用 LMC555计时器来生成占空比介于45-55%和84.5KHz 频率之间的 PWM。 计时器设置为 A 稳态 模式、我在理解两个关键方面面临挑战。 首先、我将两个 MCU 并行排列、出于冗余目的、我使用它们生成发送到与门的信号。 与门的输出用于驱动计时器以生成 PWM 信号。 我不确定引脚的运行、特别是与门的输出应该连接到 TRIG 引脚还是控制电压引脚。 您的见解将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用非稳态工作模式时、您可以通过调整计时器的控制引脚电压来控制计时器内的比较器跳闸点。 下面的显示了调整控制电压时输出波形方波脉宽调整的示例。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通