请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC555 大家好、我正在使用 LMC555计时器来生成占空比介于45-55%和84.5KHz 频率之间的 PWM。 计时器设置为 A 稳态 模式、我在理解两个关键方面面临挑战。 首先、我将两个 MCU 并行排列、出于冗余目的、我使用它们生成发送到与门的信号。 与门的输出用于驱动计时器以生成 PWM 信号。 我不确定引脚的运行、特别是与门的输出应该连接到 TRIG 引脚还是控制电压引脚。 您的见解将不胜感激。 谢谢!