This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1216EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1313629/lmk1d1216evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LMK1D1216EVM

您好

请您能否提供 LMK1D1216EVM 的 CE/EU 符合性声明?

产品带有 CE 标志、但 TI 网站上未提供 CE/EU 符合性声明、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我会仔细研究这件事、明天再与您联系。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我已要求提供 符合性声明、处理大约需要2周的时间。  我会在收到 它时更新您的信息。  

    感谢您的耐心等待、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    威廉再次你好

    您是否还有这方面的更新? 或估计的完成时间?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这需要两周的时间才能完成、收到时我会向您提供最新信息。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    随附是 符合性声明。  该指南将在 TI.com 的产品页面上提供。  e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_LMK1D12016EVM_5F00_20240124.pdf

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William

    谢谢!