This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:CPoutRF 电压

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1316978/lmx2485e-cpoutrf-voltage

器件型号:LMX2485E

大家好、

 

请告知我的问题。

 

上电后 CPoutRF 电压如何变化?

 

它是否在通电后立即保持0V 并逐渐增加、

从 Vcc 开始并逐渐降低、或者其他吗?

 

三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita、您好!

    Vcc 上电但未编程后、CPout 可为高电平或低电平。 很难准确判断具体状态、这取决于输入时钟和 VCO 频率等实际配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,

    感谢您的回答。

    三田市